This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:仿真模型中的错误

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM27402, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278635/lm27402-error-in-simulation-model

器件型号:LM27402
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、、 TPS548A28

大家好、  

我从网站上下载仿真模型、使用 Tina-TI 进行仿真。 但它报告下面的问题. 此外,我使用 webench 进行仿真,但仍然无法工作。  

支持需求  

1.我们能解决这个问题吗?  

2.其他器件是否具有良好的仿真模型以及通过 LM27402使用 COT 控制功能?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 webench 运行时、SPICE 模型可以正常工作。  

    LM27402是电压模式控制。   TPS548A28采用 COT 控制、在产品文件夹中提供了模型。   https://www.ti.com/product/TPS548A28

    此外、还可以从 webench 运行仿真

    webench.ti.com/.../624

    要解决收敛错误、 请尝试"选择分析、设置分析参数"并调整参数。   通常、需要更改设置才能解决收敛错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。  抱歉、我需要一个与 LM27402类似的电压模式控制器件。  

    为了解决收敛错误、我已检查了参数、但默认值全部是系统建议的值。 是否有关于如何调整它的指南? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试过针对 TI 的 pspice 模型和 pspice。     在 webench 中、可以运行 Pspsice。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我使用 webench、它能够正常工作。 我对如何在 webench 中检查波特图有疑问。 结果如下。 但从波特图中、我看不到相位裕度是-55.56度。 请指导如何阅读 webench 中的波特图。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位裕度定义为0dB 处的相位。   我在你的图中看到大约70度。   增益(红色)交叉频率大于10kHz、可能是30kHz。  

    30kHz 时的相位(绿色)约为65到70度。   Webench 有一个显示标记复选框。  选择标记并将标记拖动到0 dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉、我附加了错误的波特图、显示-55度结果。 我只是想知道波特图与报告中的结果不匹配。

    又附上报告 heree2e.ti.com/.../WBDesign4_5F00_Bode-Plot_2D00_2.pdf



    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚为何无法正确计算相位裕度。  

    该图显示79摄氏度/瓦  

    报告指出79

    您的输出电压实际上是2.8V、而不是5V。   因此、可能通过在计算后对设计进行调整