This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:用户指南步骤问题

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798BKUPEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279182/bq25798bkupevm-user-guide-steps-issue

器件型号:BQ25798BKUPEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我已通过云应用成功将 USB2ANY 与 BQ25798BKUPEVM 连接。

我现在面临的问题是按照云平台用户指南中的步骤进行 EVM 套件配置。

EVM 无法按照给定的用户指南步骤工作。

我期待它的解决方案。

此致、

A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    哪些步骤不准确?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我根据用户指南中给出的 TI 云 GUI 进行了 EVM 的配置和寄存器设置、但 EVM 响应与此不符!  


    EVM 响应应如下所示




    我已在 CV 模式下将输入和直流负载(200W)处的5V 3A 电源设置为5V。 我现在获得的输出充电电压为~2.2V。  

    EVM GUI 中的状态为"未在充电"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您是否在 BAT 引脚上连接了电池或电池仿真器? 如果不启用和充电、则会通过/CE 引脚和 CE 寄存器位启用、当充电器对 BAT 上的小输出电容器进行充电/放电/再充电时、SYS 和 BAT 输出脉冲上下变化。  充电器的 SYS 输出被设计成调节至 MINSYS 电压< CV、直到电池达到该电压、然后跟随电池上升至 CV 电压。  如果您希望 SYS 上具有5V 输出、而 BAT 上的电池电压为4.2V、则这不是 IC 的设计运行方式。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我在 BAT 引脚上使用直流电子负载。 我没有电池仿真器。 用户指南中提到了使用我连接到它的直流负载。  

    应采取哪些步骤来使用直流电子负载而不是电池仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    直流电子负载必须设置为 CV 模式、具有您要仿真的电池电压下的 CV 水平。  为了对电子负载进行预偏置、应将一个直流电源并联设置为低于 CV 模式电平的电压。  在启用时、充电器的充电电流取代直流电源电流。

    此致、

    杰夫