This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:PSpice 仿真不起作用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265918/ucc28c53-q1-pspice-simulation-not-working

器件型号:UCC28C53-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43UCC28C53

我使用 TI Webench 电源设计器设计一个用于将50-85V 直流转换为12V 直流的 PSR 反激式转换器。 由于我不熟悉电源转换器的设计、因此我不知道为组件生成的值是否正确。 因此、我决定使用 PSpice for TI 进行 pspice 仿真。 当我运行仿真时、 首先它无法获得足够的 VDD、因此我将高压启动电阻降低到了13k。 我再次运行了仿真、这次仿真打开。 我能够获得 VREF。 但 OUT 引脚的输出将无法驱动 MOSFET。 OUT 引脚的输出达到最大1.9V、很快就会达到0。 此外、经过一段时间  、VDD 低于7.6V、由于 UVLO 而关闭了芯片。 当 VDD 高于7.6V 时、此开关再次打开、一段时间后下降、并且此开关一直保持不变。 下面附上了 webench 和 pspice 生成的设计供您参考。

上面给出的图像是仿真的结果。



红色- VDD

粉红色-输出

黄色 - FB

绿色-反激式转换器的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应延迟。 这是 Webench 生成的原理图。

    e2e.ti.com/.../7418.WBDesign14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新我从 pSPICE 中读取图形时犯了一个错误。 RT 引脚和 OUT 引脚的输出以粉色显示。 因此锯齿状波形是来自 RT 引脚的信号、而不是 OUT 引脚的信号。 当器件开启后、OUT 引脚的 I Actual 输出达到最大1.9V、并在几微秒后达到0。 我将 问题更新为新图像以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更新后的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3660.schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用固定电源为 VDD (12V 左右)进行仿真、因此暂时移除 R17和 R16相关电路。  

    此外、PSpice for TI 一次最多可接受3个探针-但您的电路中显示的探针远不止3个。 每次仿真时请使用多达3个探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照我的建议进行调试。

    此外、简单的抑制没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如建议的那样、我为 VDD 提供了一个固定电源、并断开了  R17和 R16相关电路。 我附上了更新后的原理图和获得的结果。

    e2e.ti.com/.../Updated-schmatics-2.pdf

    这里红色是 VDD、黄色是 RTCT、粉色不亮。 因为您可以看到仍然没有从 OUT 引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑 MOSFET 模型有问题或需要调整。

    我建议您从以下模型开始-我已经尝试过、它可以正常工作。 而是 UCC28C43、您可以将 UCC28C43替换为 UCC28C53。 我也尝试过、它能够正常工作。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum033

    借助 UCC28C53实现上述模型后、您可以根据自己的情况修改上述电路。 这种方法可以帮助您从经过测试的电路开始、以便您知道更改的时间点。模型显示了问题、然后我们可以解决这个问题、而不是调试您的电流电路。

    顺便说一下、TI 的电路中是否有 UCC28C53模型? 以防万一、您可以在其库的 PSpice for TI 中将 UCC28C43替换为 UCC28C53。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如建议的那样、我将  UCC28C43替换 为 UCC28C53、并且能够获得与 UCC28C43相同的结果。 现在、我要将电路更新为我从 Webench 获取的电路、然后查看其是否正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很长时间没有通信。 我认为这些问题已经解决。 我将关闭该主题。 如果您需要进一步的支持、可以重新打开该线程以创建新线程。