Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62903-Q1 大家好、
由于摄像头模块应用、我的客户需要小尺寸解决方案。
在以下情况下、是否可以使用小尺寸芯片电感器?
我知道我们还有其他解决方案、但客户需要确保 TPS62903-Q1的电感器尺寸。
输入:3.8V 输出:0.8V@3A。
当前 Webench 结果为 Coilcraft XFL4020-102MEB (L = 1 µH、 DCR = 10.8 mΩ、IDC = 5.4 A )
此致
J·金