This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:短路强度

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279123/tps709-q1-short-circuit-strength

器件型号:TPS709-Q1

各位同事、好!

我的客户 使用两个电压稳压器 TPS70950QDBVRQ1为外部传感器供电。 请参阅电路图部分。

在客户侧、他们必须根据输出端的 U电池 和 GND 提供短路保护。 对 GND 短路正常、但未提供对 U电池 的短路。 我们如何达到所需的短路强度、最高达到多大的电压?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    希望您做得好。 您可以澄清一下您的问题吗? UBatt 是我假设的输出、因为它没有在原理图上进行标记。 我不确定您讨论的是什么短路、以及您从数据表的哪个位置获得有关短路数据的信息。  

    也许我们可以通过不同的方式来解决这个问题、因为该器件的数据表中没有提到短路。 您可能是指反向电流?

    我期待收到您的回复。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在正常情况下、 当电压稳压器打开并运行时、您会在输出引脚"PSD_Sensor_PWR"上发现5V。

    对 UBATT 短路意味着我们将8–16V 的电压(汽车的电池电压)连接到输出引脚"PSD_Sensor_PWR"。

    是的、我们可以将其称为反向电流。

    谢谢!

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    感谢您的进一步澄清。  

    该器件上 Vout 的绝对最大值为6.5V。 我不会太担心反向电流、因为我们有反向电流保护。 我会担心烧毁 Vout 引脚或器件内部。 不要超过此器件的额定最大电压、因为它会立即对器件造成损害。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!
    乔什·纳查西