This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:缓起时间 μ A

Guru**** 2505265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271260/tps82130

器件型号:TPS82130

您好、TI的各位老师。TPS82130的缓起时间是否有最大的限制呢 Ω?我现在有应用用于1.7V输出,1.5A 缓起时间想设置在27us,是否可以呢?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、浮点是最小 SS 时间、通过 EVM 检查的典型值是~40us、Hope 有助于。

    TI 全球支持论坛中、建议使用英文提交问题。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,谢谢您的回答。  我发现我的问题是错的。  我想知道是否允许将 SS 时间设置为27ms。 很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、沈

    我会检查并提供您的反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、沈

    允许27ms 的软启动、请参阅 DS 以选择 SS 电容器并在电路板上验证它。 谢谢!