This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:旁路电容器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279465/bq25798-bypass-capacitor

器件型号:BQ25798

我要将 VBUS 和 PMID 引脚的旁路电容器的 MLCC 更改为 Murata 的 ECAS。

https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=ECASD41C686M040KA0

为清楚起见、BQ25798的 EVB 原理图中说明了计划的更改位置。
Vbus 线路 C11、C12 MLCC 10uF⇒0.1uF MLCC + ECAS 68uF
PMID 线路 C29、C30 MLCC 31uF⇒0.1uF MLCC + ECAS 68uF



推荐使用 MLCC、但我们想改用 ECAS、因为在没有接触的情况下输入电源时、电容器会发出吱吱声。
是否需要 MLCC? 是否有任何疑虑?

此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    只要电容器与 MLCC 具有相同的低 ESR、我认为没有问题。

    此致、

    杰夫