This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B

Guru**** 2626735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278937/bq25713b-bq25713b

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:TPS25750,,BQ25713

尊敬的晚餐团队:

我们目前正在调试结合了 TPS25750和 BQ25713B 的电路板。 根据我的理解、TPS25750仅支持  BQ25713 (不具有最终的 B)、但 BQ25713B 和 BQ25713 (不具有 B) 相等、但 I2C 地址除外。

考虑到 TPS25750是一个可编程器件、是否可以将 BQ25713B (0x6A)的器件地址指定为 TPS25750?

非常感谢、

马特奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我不熟悉 BQ25713与 BQ25713B 器件。 我将把这个任务重新分配给 BQ 团队、让他们知道 BQ25713与 BQ25713B 在寄存器和寄存器配置方面有何差异。

    如果两个 BQ 器件之间的唯一区别是 I2C 地址、则可以 通过写入0x64 I2C 主配置寄存器来配置地址。 但是、由于此寄存器不通过 GUI 提供、因此您需要使用 EC 或 MCU 直接写入寄存器0x64。 如果两个 BQ 器件之间的差异不仅仅是 I2C 地址、则遗憾的是、将不支持 BQ25713B。

    BQ 团队的更多信息、请告诉我们  BQ25713与 BQ25713B 在寄存器和寄存器配置方面有何差异? 只是不同的 I2C 地址吗?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的快速回复。 在我们的电路板中、TPS25750直接连接到 BQ25713B、不可能直接通过微控制器与 BQ 进行通信。 至少微控制器可以与 TPS25750通信。

    是否有机会为 TPS25750指定 BQ 的 I2C 地址? 在编译时(使用 TI Web 界面)或运行时与微控制器配合使用?

    编辑:或者是否有机会 通过 TPS25750向 BQ 发出 I2C 命令?

    此致、
    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    这来自 BQ 团队。 BQ25713与 BQ25713B 基本上是相同的器件、只是 I2C 地址不同。

    此致、

    穆尼尔