This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:选择建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279084/lmq66410-selection-recommendation

器件型号:LMQ66410

尊敬的:

客户需要获得地下相关设备的本质安全认证。 认证要求电路中的总电容不能超过特定值。 我想问一下、是否有一个旁路电容器可以实现1uF 的直流/直流芯片、输入电压约为22V、输出要求约为1-2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 LMQ66410常见工作条件下的典型外部元件建议、请参阅数据表的第9.2节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmq66410.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有任何其他推荐模型可实现1uF 的旁路电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    电容要求通常取决于应用中的电流要求以及输入电源特性(例如稳压器或不是稳压器?)

    通常、数据表包含一个跨临界情况经过测试和验证的值、以表明 IC 将正常运行。 在实践中、并非每一个应用都需要该电容。 在某些应用中、可能需要额外的电容。 用户可以评估具有较低输入电容的部件的性能。 例如、以下是一份应用手册、可帮助您确定典型降压应用的最小输入电容: https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf

    我建议使用 Webench 工具为您的应用选择一个 IC 并优化您的输入电容: https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

    此致、