This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:最大功耗和最大结温。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279230/ref35-maximum-power-dissipation-and-maximum-junction-temperature

器件型号:REF35

最大功率耗散和最大结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF35数据表中的第8.6节介绍了如何确定最大功率耗散:

    使用等式3、功率耗散取决于结温:

    PD =(TJ - TA)/ RθJA

    最高结温不应超过170°C、这是绝对最大贮存温度额定值。  

    因此、根据 REF35数据表第7.1和7.4节找出公式3中其他变量的值、我们可以发现应在最高结温下计算最大功率耗散、得出的近似值为:

    PD (max)=(170°C - 25°C)/(164.4°C/W)= 0.882W

    假设 TA 是25°C。 确保根据适用于您的电路的环境温度调整此公式。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    杰克逊