This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:EMI 问题

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274253/lmr64010-emi-problem

器件型号:LMR64010

大家好、

我的客户正在使用 LMR64010、他们发现 在 电源热插拔时、电感会发出口哨噪声。

他们试图去除 CF 和噪声消失。 您是否有消除噪音的建议? 或者、如果 CF 被移除、它是否会导致任何问题? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    如需进一步检查、您可以向客户核实并提供原理图(电感器和 Cout)和工作条件(Vin、Vout、Iout)吗?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的回复!

    SCH 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您提供原理图。

    我在此原理图中没有看到问题、CF (C46)的电容也是合理的。 通常、建议使用 CF 来提高环路稳定性。  

     两周前讨论过举报噪音问题、我只是想了解最新状态是什么? 问题是否仍然存在?

    如果 仅在电源热插拔过程中听到噪音、是否可以接受?

    我们可以把 CF 作为最后选择。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    当噪声去除参考信号时、

    它们无法接受热插拔时产生的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您提供快速反馈。

    如果在 Vin/ILOAD 转换期间未观察到不可接受的 Vout 环或过冲、则可以移除 CF。  

    如果需要进一步分析、请帮助提供在正常工作状态下和 电源热插拔中可以听到噪声的 SW 和 Vout 波形。

    此致