This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:缩放电阻和阻抗的数值奇怪

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278080/bq35100-weird-values-for-scaled-resistance-and-impedance

器件型号:BQ35100

您好!

我们正在运行一个 EOS 排放实验、并且正在收集按比例缩放的电阻和阻抗的数据、如 第5章(测试步骤)中所述。 我们从电量监测计中读取的值是奇数的。 大多数时候、电阻值大约为32769、甚至是64422。 这近似于2^16 / 2 (或2^16)。 我们仅获得了三倍的实际值(1,114,11011041100)。 对于阻抗、我们有一个类似的问题、大部分时间它是32767。

有什么想法可能会导致这种情况?  非常感谢任何帮助。

谢谢。
亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrik、

    根据您的测试序列、电阻估算可能无效。 您能否分享您的测试设置以及应用于监测计的脉冲的一些示波器捕获结果?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在 GAUGE_START 和 GAUGE_STOP 之间发生的主要放 电持续时间为73分钟、并在3.3 - 3.7V 的电压下具有140 mA 的恒定放电电流、相当于电池的1%。

    测试设置基于我们的 bq35100定制电路板之一。 它由被测试的电池供电、并且可以启用和禁用指令上的放电电流。 此测试顺序基本上是执行一百次单次1%放电(或者直到电池电量耗尽)。 所有获得的值都存储在内部 NOR 闪存中。

    此致!
    亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrik、

    BQ35100是一个非常长的脉冲、专为短脉冲而设计、量程为数百毫秒到几秒。 我认为您可能会使滤波器饱和以进行电阻估算。 对于加速测试、我们放电1%、然后放松、再执行500ms 的短脉冲来学习电阻、然后短暂放松、再放电1%。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    非常感谢您的建议。 明白了、因此我们不应从长放电脉冲进行测量、而是事先从较小的脉冲进行测量。 不过、我们是否在对1%放电时仍然启动和停止测量仪表?

    谢谢。
    亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrik、

    不可以、监测计启动和停止应仅在小电流脉冲附近完成、与正常应用中的情况类似。 1%长放电脉冲仅用于表征、电量监测计可以完全关闭以进行此放电。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    非常感谢、然后我们将使用最新的更改重新运行排放实验。

    此致!
    亨德里克