This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV010512D:在整个温度范围内 DCV010512PDU 功率损耗

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279615/dcv010512d-dcv010512pdu-power-dissipation-over-temperature

器件型号:DCV010512D

 在25°C 时、DCV010512DP 的额定输出功率为1W。  它在85°C 时为1W 还是在25°C 以上时降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件应 在85°C 环境温度下输出1W。

    此致、