This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:是否可以单独对 TPS61177A 每路输出电流或 PWM 比率进行编程?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276767/tps61177a-can-tps61177a-each-output-current-or-pwm-ratio-be-programmed-individually

器件型号:TPS61177A
主题中讨论的其他器件: TPS61196

大家好!

我的一位客户正在寻找一款升压多通道恒定电流输出 LED 驱动器、该驱动器可以单独对输出电流或 PWM 比率进行编程。
我认为 TPS61177A 或许能够做到。  TPS61177A 是否可以单独对每个输出电流或 PWM 比率进行编程?

如果 TPS61177A 无法做到、您能否告诉我哪种器件能做到?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的答复。
    我明白了。 期待收到您的下次回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的理解!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您可以参考 TPS61196进行单独控制。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的答复。
    我将向客户介绍 TPS61196。

    再次感谢大家、此致、
    和也。