This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-021:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-021, UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255029/ucc28780evm-021-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:UCC28780EVM-021
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好

请您能否提供 UCC28780EVM-021的 CE/EU 符合性声明?

T 上不提供该声明。 I 网站、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您对 UCC28780的查询。 我们必须与营销/发货团队进行核实。 请给我们几天,我们将保持您的发布。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请找到所附证书。

    UCC28780EVM-021是与 UCC28780EVM-003的交换器、适用于硅质 MOSFET 功率级。 UCC28780EVM-003具有 EU DoC (已附加) 、该器件用于 UCC28780EVM-021版本

    e2e.ti.com/.../sszqmo0.pdf

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    感谢您分享适用于 UCC28780EVM-003的 EU DOC、很遗憾、这无法解决该问题。

    如果旨在让 EU DOC 应用于 UCC28780EVM-021以及 UCC28780EVM-003、则文档应明确地参考  两者皆可  应有尽有。  

    没有涵盖 UCC28780EVM-003的 CE/EU 符合性声明违反了 CE 指令的合规性。

    由于 UCC28780EVM-021具有 CE 标志、因此制造商必须自行起草 EU 符合性声明、并确认产品符合 CE 标准。 这是所有 CE 指令都明确的法律要求、  包括 RoHS 指令2011/65/EU。

    请参阅  第7.c 条  RoHS 指令2011/65/EU  制造商的义务 :"如第(b)点所述的程序证明 EEE 符合适用的要求,  制造商起草欧盟符合性声明并将 CE 标识贴在成品上 .../..."

    此外、   同一指令第7.d 条 也根据制造商的义务"制造商保留技术文件  并且在 EEE 投放市场后10年的 EU 符合性声明 "

    我们要求提供 CE/EU 符合性声明的原因是我们从 T 购买了此产品。 我并将向欧盟市场提供该产品、当贸泽美国将产品销售给欧盟时、贸泽美国是进口记录。

    在  进口商的义务、  我们、美国 Mouser、必须为我们在欧盟市场上投放的产品保存一份 CE/EU 符合性声明副本、并在最后一次销售后保存记录10年。 ( cf RoHS 指令第9.g 条 )。

    我们有产品 UCC28780EVM-021的库存、并强调说我们没有此器件的 CE/EU 符合性声明。

    因此,我们呼吁你的支持解决这一遵约问题。 请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经提出了此问题、并将在获得更新后立即向您更新。

    感谢您的耐心。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    好极了。 感谢您的支持、我将等待您的回复。

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    您能否更新 UCC28780EVM-021的 CE/EU 符合性声明 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉 e2e 网站上周处于维护状态。 我目前还没有这方面的最新情况,将努力在本周之前获得这方面的最新情况。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish  

    很抱歉追逐、但我担心、我们仍没有收到 UCC28780EVM-021的 CE/EU 符合性声明 

    上次更新是在3周前、您告知 将在下一周提供 CE/EU 符合性声明。

    请告知状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的跟进。

    我们找不到原始文档、但如果您要查找 CE 标识、我们在 EVM 上可以提供此文档。  

    请告诉我以上内容是否可行。 我们已启动重新申请证书的流程、但需要几周时间。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    我们知道该产品带有 CE 标志、这就是我们要求提供 CE/EU 符合性声明的原因。

    当制造商(此处为德州仪器(TI))对其产品应用 CE 标志时、他们有义务起草 CE/EU 符合性声明。

    他们还必须将此文档与技术文件一起保存在他们的记录中、自上次销售起10年。

    这些是由 CE 指令规定的法律义务-例如、请参阅 CE 指令 RoHS 2011/65/EU 第7.c 条中制造商的义务。 (访问 RoHS 指令 现已问世)-并提取以下内容:

    "C.(b)点提及的程序表明电子工程和电子工程符合适用的要求的情况 ,制造商起草欧盟符合性声明,并在成品上贴上 CE 标识。 如果其他适用的欧盟法规要求应用至少同样严格的符合性评估程序、则可以在该程序的上下文中证明符合本指令第4 (1)条的要求。 可以起草单个技术文档、 ;"

    Mouser USA 是代表德州仪器向欧盟销售产品时的进口代理商、CE 指令规定进口商必须在其记录中保存其向欧盟提供的 CE 产品的 CE/EU 符合性声明副本。

    我们目前正在向欧盟市场提供此产品、要继续向欧盟提供此产品并满足我们要求的 CE 合规性要求、我们需要一份 CE/EU 符合性声明副本。 因此请求。

    很感谢 您可能未能找到"原始"声明、但我们确实需要 TI 向我们提供 CE/EU 符合性声明、以证明其产品上的 CE 标志是合理的。

    我担心这项请求已经存在一个月-您需要提供这项请求多长时间?

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我完全理解这方面的要求。 感谢您的耐心。 我将跟进团队的情况、并在下周向您发布进度。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    很抱歉再次追问、两个月前提出了 CE 合规性状态请求、在我们上次交换中、您将在下周提供更新、但我没有收到您的反馈。
    请告知:

     UCC28780EVM-021 CE 认证/CE 是否已标记? [是/否]

    如果是、则为 T。 我必须提供 CE/EU 符合性声明。

    如果不是、我将了解该产品目前不适合欧盟/英国市场、除非 T。 我建议该产品在某种程度上超出 CE 标识/认证要求的范围。

    提前感谢您的支持、

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉延迟处理这一请求。

    要回答您的问题、是的、EVM 通过了 CE 认证、我请求提供了文档。 我将对此进行跟进、下周同一时间再见。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉让你久等了。

    我想告诉大家、我们在这份文件方面取得了进展。 我们已获得正式确认批准、该文档将在两周后准备就绪。 感谢您的耐心等待。 我将使该线程保持打开状态。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请查看所附文档。 感谢您的耐心。

    此致、

    哈里什

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_UCC28780EVM_2D00_021_5F00_20231010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    谢谢、此操作可解决此问题。

    祝你一切

    顺利 克里斯