请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
我有疑问需要您的帮助。
设置如下所示:
OCC 阈值为2mV、R SENSE 电阻值为0.5毫欧、 延迟时间为 100、 恢复阈值为0。
触发 OCC 后、电流被切断。 如果 DMOS 关闭而 CMOS 打开、OCC 将不会恢复。
如果 CMOS 和 DMOS 都 关闭、OCC 可以正常恢复。
正常吗?
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有疑问需要您的帮助。
设置如下所示:
OCC 阈值为2mV、R SENSE 电阻值为0.5毫欧、 延迟时间为 100、 恢复阈值为0。
触发 OCC 后、电流被切断。 如果 DMOS 关闭而 CMOS 打开、OCC 将不会恢复。
如果 CMOS 和 DMOS 都 关闭、OCC 可以正常恢复。
正常吗?
正在等待您的回复。
谢谢
星形
尊敬的明星:
请参阅下面的 TRM。

OCC 的最小阈值为4mV。 阈值寄存器设置使用2mV 单位、因此设置2等于4mV 阈值、请参阅下文。

要回答您的问题、OCC 会关闭 CHG FET、因此电流应该会停止、 如果连接了负载、PACK 引脚上的电压应降至恢复阈值以下、从而允许器件从保护功能中恢复。 如果 CHG FET 未关断、则 电流将必须在恢复期间降至恢复阈值以下、才能使器件恢复。
我建议阅读 第5.2.7节 的 TRM以了解有关 OCC 以及器件如何从 OCC 中恢复的更多信息。
此致、
马克斯·韦博肯