This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:采用 TPS54331的电池充电器设计

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS62933, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278693/tps54331-battery-charger-design-using-tps54331

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS62933TPS54302

尊敬的 TI 技术支持团队:

我已经设计了基于 TPS54331的电池充电器来为12V 2.2Ah 铅酸电池充电。 我已经使用了 TI 应用手册"使用 TPS54331的简单 CC/CV 充电器"中给出的设计步骤。 此电路的电源最多可以提供320mA、因此我已 使用 R7 + R8 + R9 = 3 Ω 将充电器电流设置为约260mA。 我的电池充电电压高达~13.7V。 我的感应电阻器是1欧姆0.25W 电阻器。 电池用于为某些电路和传感器供电、这些电路和传感器会在正常运行期间消耗大约最大20mA。 然而、当传感器输出超过某个阈值(很少)时、我的目标是激活开关(12VDC 继电器) 和功率电磁阀、其流耗可能大约为2.5安培。  

我的问题是关于电磁阀的驱动。 R7、R8和 R9电阻器在正常运行期间正常、但是、当电池被用来为电磁阀供电时(开关被闭合)、我想 R7、R8和 R9电阻器将被烧断、因为2.5A 电流将通过它们。 我有以下问题。

1.如何修改电路使其能够提供2.5安电流(开关关闭)? 增加 R7、R8和 R9的额定功率不适合我、因为这会增加它们的占用空间、并且我在 PCB 上没有太多空间。 是否可以将此电路转换为具有高侧电流检测功能的电池充电器(在本例中、我的问题将得到解决)?  

2.有没有廉价的降压转换器解决方案,具有高侧电流感应功能,我可以用来给电池充电,可以解决我的问题(在给电磁阀供电的过程中操作不会被破坏)。  IC 的价格对我很重要,因为这个电路将使用>5000 pcs/年。  

提前感谢您的帮助

此致

艾哈迈特

e2e.ti.com/.../e2e_5F00_batcharger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmet:

    1.如果你不能提高 Rsns 的额定功率,对不起我没有其他办法解决。

    2.您可以评估我们的 同步降压器件,这些器件集成了低侧 FET,无需在原理图中使用 D2,从而节省了一些布板空间。 请查看 TPS62933/563300、TPS54302。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的回答。 我要转到另一个解决方案。

    此致、

    艾哈迈特