This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:如何测量相位与放大器增益裕度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278369/lm25141-q1-how-to-measure-phase-gain-margin

器件型号:LM25141-Q1
大家好、我使用 LM25141-Q 来设计降压电路。 输出电压为3.3V。 FB 引脚连接至 GND 至输出3.3V。
我想知道如何使用 Bode-100测量该电路的环路相位裕度和增益裕度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    将 FB 连接为低电平会设置 Vout = 5V (将 FB 连至 VDDA 以获得3.3V 电压)。 您需要安装反馈分压器来使用传统技术测量环路。

    此致、

    时间