This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使用 PSpice for TI 来仿真 TPSI305x-Q1?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278751/faq-how-can-i-simulate-tpsi305x-q1-using-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:TPSI3050-Q1

在给定所有不同的按钮和旋钮的情况下、在 PSpice for TI 中对器件模型进行仿真有时会很困难。 这篇文章旨在指导读者如何在 PSpice for TI 中仿真 TPSI305x-Q1模型、从而帮助完成设计过程。 下面假定已安装 PSpice for TI。 在此处查看探索 PSpice for TI 设计和仿真工具视频系列、获取更多指导。

在 PSpice for TI 中打开 TPSI305x-Q1模型

  1. 从产品页面下载 TPSI305x-Q1 PSpice 模型(SLVMDV1C.ZIP)和计算工具(SLVRBI9)。
    图1:TPSI305x-Q1产品页面视图
  2. 运行 PSpice for TI 并打开 TPSI305x-Q1 testbench。

    图2:打开 TPSI305x-Q1测试台

    图3: 打开 TPSI305x-Q1测试台

确定 CVDRV、CDIV1和 CDIV2

通常可以将电气概念与水进行比较。 通过这个类比、可以将 TPSI305x-Q1比作池水输送系统。 电源传输设置对应于输送到池中的水量。 MOSFET 的每次激活(驱动)都可以被认为是铲出一些水、导致池中水位下降。 池子越大,每个勺子的水滴就越小。 在此示例中、池表示 CDIV1 CDIV2电容器。 每次激活 MOSFET 时、都会向其栅极注入特定电荷。 该电荷来自 CDIV1 CDIV2、会导致压降(VDDHdroop 和 VDDMdroop)。 因此、CDIV1 CDIV2应具有足够的大小。 电荷量由 MOSFET 数据表中的总栅极电荷规格决定、可以建模为电容器 CVDRV

图4:具有 MOSFET 的 TPSI305x-Q1图
  1. 选择 MOSFET 并从数据表中确定总栅极电荷、以确定 testbench 中的负载电容器(CVDRV)大小。 在本例中、我们使用来自 EVM 的 MOSFET。

    图5:UJ4C075060K3S Vgs 与 Qg 曲线图
  2. 总栅极电荷= 38nC
    CVDRV=Q/V
    CVDRV=38nC/15V (对于 TPSI3050-Q1、将使用10V)
    CVDRV=2.53nF
  3. 使用计算工具(SLVRBI9)确定 CDIV1和 CDIV2。 该计算工具还可用于了解其他关键参数及其对性能的影响。
    1. 在为 VDDHdroop 选择值时、请考虑 MOSFET 的米勒平坦区域、这是 MOSFET 传导电流但未完全增强的工作区域、因此会消耗最大功率( 在此处阅读有关米勒平坦区域的更多信息)。 除了从 VDDM VDDH 接收电源的辅助电路及其绝对最大规格外、还应限制压降以保持在米勒平坦区域以上。


      图6:从计算工具获取 CDIVx
  4. 在 testbench 中设置 CDIV1、CDIV2和 CVDRV 值。 为满足实际电容要求、CDIV1=100nF、CDIV2=330nF

    图7:在 PSpice 中设置 CDIVx 和 CVDRV
  5. 打开 PSpice >编辑仿真配置文件
    1. 启用自动收敛
      图8:启用自动收敛
    2. 转至配置文件>库并删除 nom_pspti.lib*
      1. 使用此库文件进行仿真会产生子电路错误。
        忽略、此问题已在 PSpice 模型版本 G 和后续更新中修复。

在 PSpice for TI 中仿真 TPSI305x-Q1

  1. 设置所需的开关特性。
    1. 将开关频率限制在计算工具给出的最大可能开关频率范围内。 在这种情况下、周期不应短于10 µs 。

      图10:最大开关频率

      图11:设置开关特性
  2. 运行仿真

    图12
  3. 查看结果并与计算工具和数据表进行比较。 启动时间、下降和 UVLO 上升电压电平看起来足够接近。

    图13:计算工具压降值

    图14:计算工具功率传输表

    图15:PSpice 结果波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。