This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:通过 USB 电缆连接或断开连接时、会自动关闭系统

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277484/bq24230-shut-down-system-automatically-when-connect-or-disconnect-by-usb-cable

器件型号:BQ24230

尊敬的 TI:

我有使用 BQ24230开发电池充电。

我们的设备是支付终端,有电池3.7V, 920mA 中.

我们还需要符合 USB-IF 标准、这就是我选择 BQ24230的原因。

问题是、当我在工作终端期间连接到 PC 时、

端子自动关闭、当重新关闭/打开开关时、它确实可以工作。

断开是相同的。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

我 目前已连接电路。

此致您的

seok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seok:

    我不太确定我是否理解。 您能否通过终端说明您所指的内容? 您是指输出电压吗? 您能否提供波形来更好地显示问题?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    很抱歉没有提供足够的解释。

    让我准备波形、但我有2个问题。

    1.我想在没有电池的情况下使用。

      如果是、TD 引脚高电平正确(使用电池和无电池)?

    2.我们还需要符合 USB-IF 标准。

       对于当前电路而言是否足够呢?

    此致您的

    seok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seok:

    无需担心、我将等待波形。

    我想在没有电池的情况下使用。

      如果是、TD 引脚高电平正确(使用电池和无电池)?

    [/报价]

    当电池不存在时、TD 引脚不会影响 OUT 引脚的行为。 TD 将影响端接、当它被拉至高电平时、它会禁用 BAT 引脚上的端接。  

    我们还需要符合 USB-IF 标准。

       对于当前电路而言是否足够呢?

    [/报价]

    是的、输入端的电容看起来不到10uF。 BQ24230符合 USB-IF 标准、您已将其配置为 USB 模式下的500 mA。  

    此致、

    安东尼·范

    [/quote]