This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:在牵引中驱动 SIC 时、Ucc21750上的 VGE 异常

Guru**** 2381430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278711/ucc21750-q1-abnormal-vge-on-ucc21750-when-driving-sic-in-traction

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

尊敬的团队:

与随附的捕捉一样、在驱动信号高电平有效开始时、VGE 仅为12.3V。 当电流仍在上升时、VGE 有很大的下降、然后它开始关闭? 并附上 UCC21750的原理图。 期待您的回复!

e2e.ti.com/.../UCC21750_3575EF8D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的联系。

    原理图在大多数情况下看起来都很好。

    您能否探测 VDD (偏置电源)并与 VGE 一起共享波形?

    您是否还能确保 IGBT 正常工作且没有损坏?

    此致!

    普拉蒂克