This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 没有电容器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278317/tps51200-refout-has-no-cap

器件型号:TPS51200

大家好、  

在客户的设计中、REFOUT 上没有电容器。  

我知道在数据表中这个引脚不能打开、只是想知道这是什么原因吗? 既然客户已经这样做了、我们是否可以指出这方面的风险或建议客户进行一些测试来验证风险? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    这个引脚是开路还是没有电容? 建议不要使用它们。 这里需要电容来防止不稳定、进而导致输出不稳定或器件内的其他各种功能不稳定、并且还有助于改善任何不必要的水平。 开路引脚可能会导致/意味着许多因素、从将 EMI 引入电路到增加噪声和影响性能、到干扰器件的稳定性/调节。  

    如您所说、您可以/应该指出这是一个潜在风险、或者让他们测试性能并根据检索到的数据制定决策。 但如果不遵循以前的建议、可能无法获得最佳性能或运行。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、  

    感谢您的答复。  

    客户已移除 REFOUT 上的电容。 由于该引脚只有电容器、根据我的理解、没有电容器和开路没有区别。  

    您建议客户进行哪些测试? 我不知道如何测试 REFOUT 上的稳定性。  谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    除非在下游使用 VTTREF 信号、否则如果移除此处的电容器、就没有您提到的差异。 他们可使用 TI.com 上提供的 PSpice/Spice 模型对此进行测试、但启动和关断有助于了解器件的反应。 查看器件在正常运行时的反应也会有所帮助。 但同样、他们必须自行决策、因为 TI 在此建议使用该电容器以实现稳定运行。除非有这些建议、否则未来的任何问题都可能无法解决。  

    谢谢。
    字段