This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AIDR

Guru**** 2649655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278623/uln2003ai-uln2003aidr

器件型号:ULN2003AI

如何查找上述部件 ULN2003AIDR 的 Voh Vol Vih Vil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balabhaskar:

     有关这些信息、请参阅数据表第6页的第6.7和6.8节。 请注意、VCE (SAT)与 VOL 相似。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 ,我看到了,但我找不到

    VIL (电压输入低电平)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balabhaskar:

    由于 BJT/达林顿器件的性质、VIL 在很大程度上取决于您的应用特性。

    您认为"关断"的负载电流是多少?

    请参阅 该主题 、获取替代说明和示例。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的回复