Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922055 大家好!
我的一个客户正在考虑将 TPS922055用于其下一个产品、将其用作相机的光源。
他们希望以256个步长驱动最大5A 的 LED 电流。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问题1:
为什么 TPS922055 4A 的最大输出电流是多少?
问题2.
TPS922055实际上可以驱动多大的最大电流、这是什么方式?
我们知道很难用5A 来驱动 LED、但我们希望以尽可能大的电流驱动 LED。
非常感谢您的答复。
此致、
和也。