This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:与 TPS62826DMQ 器件相关的疑问

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276919/tps62826-queries-related-to-the-tps62826dmq-part

器件型号:TPS62826

您好  

我们计划使用 TPS62826DMQ 从3.3V [典型值]生成1.1V 和1.2V 输出。

您能否为以下查询列表提供输入:

  1. 输出放电电阻最小值、典型值和最大值。
  2. 最小和最大软启动时间规格是多少? 数据表中给出的典型值为1.25ms
  3. 使能高电平至 Vout 启动延迟。 请提供最小值、典型值和最大值。
  4. 电感器值建议- 0.47uH 还是1.0uH?
  5. 请说明 EN 输入是推挽输入还是开漏输入?
  6. VOUT 高电平到 PG 高电平延迟。 请提供最小值、典型值和最大值。
  7. 让我们了解1.2V 输出的 EVB 测试报告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pench:

    今天是在德国的假期。 我们将在明天与您联系。

    谢谢!

    杨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yann 的快速 反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pench:

    • 输出放电电阻最小值、典型值和最大值。
    • 最小和最大软启动时间规格是多少? 数据表中给出的典型值为1.25ms
    • 使能高电平至 Vout 启动延迟。 请提供最小值、典型值和最大值。
    [报价 userid="578881" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276919/tps62826-queries-related-to-the-tps62826dmq-part VOUT 高电平到 PG 高电平延迟。 请提供最小值、典型值和最大值。

    我需要 在内部讨论我可以在这里与您分享的信息的扩展。 我将在星期五之前给您发送一封电子邮件。

    Unknown 说:
    电感值建议-0.47uH 或1.0uH?

    根据 d/s、针对470nH 电感器对该器件进行了稳定性测试和验证。 但也可以使用其他电感器、请确认 单个应用的稳定性。  

    Unknown 说:
    请备注 EN 输入是推挽输入还是开漏输入?

    EN 是输入引脚。 通常、输入引脚不是推挽式或开漏式。

    Unknown 说:
    让我们知道1.2V 输出的 EVB 测试报告吗?

    您需要对1.2V 输出电压进行哪些测试。 请具体说明。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    我们正在寻找1.2V 输出电压、测试报告为0.47uH、详细信息如下:

    • 在0.5A 至3A 范围内输入电压为3.3V 时的效率
    • EN 到 Vout 启动延迟
    • PG 至 Vout 延迟
    • 空载和3A 负载时的输出纹波
    • 0.5A 至3A 的负载瞬态  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pench:

    非常感谢您的详细信息。

    我需要就您的请求进行内部讨论。 我会在星期五之前回复您。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pench:

    对于您请求的附加测试报告、我们希望在下周末之前为您提供测试结果。 我 希望这没问题。

    其他规格的详细信息。 我将在星期一之前发送一封电子邮件。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    请告知我们有关其余开放查询列表的任何更新。

    此外、如果有任何内部下拉电阻器可用性以及 EN 输入上的电阻值 的详细信息、请告知我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pench:  

    很抱歉耽误你的时间。 同一请求似乎有多个通道。

    接下来、我将通过我们的 FAE Eric 与您沟通。 我已经 就未决问题向 Eric 发送了一封电子邮件、希望他 将在今天/明天向您更新最新信息。

    我将继续、关闭该主题。 我希望你会很好地处理这件事。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然费宾,并将与埃里克跟进。

    感谢您的支持。