This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:4层 PCB 设计的 SEPIC 布局提示/指南

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276568/lm5155-sepic-layout-tips-guide-for-4-layer-pcb-design

器件型号:LM5155

您好、TI 工程师!

我想知道您是否有任何有关 LM5155 SEPIC 设计布局的指南文档。 我们是否刚刚基于 LM5155 SEPIC EVM? 您是否已获得该电路板的光绘文件?

EVM 只是一个2层电路板设计、但我们计划将其添加到我们的主要4层 PCB 设计中(包含其他模拟、电源和数字电路)。 目前、在我们现有的 PCB 设计中、2个内层是完整的接地层。

我们应该如何集成 LM5155 SEPIC 布局设计?  我们是否确保 LM5155电路的模拟接地平面部分未连接到内层中的主接地平面?

我们具有完整的内层接地平面的原因是我们所用的大多数电流电路不需要单独的接地平面。

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniel、

    我们没有适用于 SEPIC 转换器的特定布局文档、但如果您访问我们的网站并搜索 PCB 布局指南、您会找到几个文档。 通用规则适用于 SEPIC、例如从高电流环路和高电压节点开始。

    不需要单独的接地平面、只需确保高电流区域与低电流/高精度区域分离就容易得多。 如果仅使用一个 GND、则很难确保功率级噪声不会耦合到反馈和补偿中。

    我们可以共享 Alium 文件以及光绘文件、但这至少需要一周的结束。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    感谢您的回复和澄清。 我期待在一周结束时看到 Altium 和 Gerber 文件。  

    关于 LM5155 EVM、外露焊盘最终会连接到顶层的 PGND 平面、并且 AGND 具有自己的覆铜平面、而不会连接到主 PGND 平面。  可以在暴露焊盘区域中放置过孔并连接到内层的接地平面吗? 而不将 AGND 铜平面连接到内层接地平面?

    您能否进一步解释一下 LM5155数据表布局示例中的此声明1:"请勿在器件下方连接输入和输出电容器接地端"

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniel、

    高交流电流从输入端流向输出电容器、因此请确保连接不经过 IC。

    然而、IC 必须连接到 PGND 和 AGND。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:  

    请给我们更多时间来了解 Altium 文件。

    我会回来给你,直到下星期中旬。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    请查看随附的 Altium 和 Gerber 文件:

    e2e.ti.com/.../BMC030A_2D00_LM5155EVM_2D00_SEPIC.zip

    此致、

    莫里茨