This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006:安全手册说明中的 AOU

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268483/tps389006-aou-in-the-safety-manual-interpretation

器件型号:TPS389006
主题中讨论的其他器件: TPS38900X-Q1TDA4VHTPS6594-Q1

您好!

我们正在评估  下面是关于 Aou 的问题:

1.[SA-3]在第4.3章中、当 TPS389006的输入电压出错时、要求积分器将系统和 TPS389006转换到安全状态。
   输入电压欠压时、TPS389006如何转换到安全状态? 您对设计有什么建议吗?

2.[SA-4]在第4.3章中、当 TPS38900x-Q1向 MCU 发送中断信号时、要求 MCU 读取 TPS38900x-Q1的错误状态。
  ①Where 中断信号(也称为 NIRQ 引脚)是否已连接? MCU 是否与 TDA4VH 中的 MCU 域相同?
  ②If 答案是"是"、MCU 域无法正确运行、因为 TPS389006检测到输入电源轨异常、因此 MCU 域可能无法正确响应中断信号并正确读取错误状态;
  ③If 答案是"否"、IC 具有读取错误状态的能力。 因为来自389006的中断导致系统处于安全状态。

3. 在第4.3章中[SA-5]和[SA-6]也提到了 MCU 软件。 那么、这里的 MCU 是指 TDA4的 MCU 域吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    我已将这些问题提请我们的功能安全专家注意、我将在9/11前提供更新。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    1.[SA-3]在第4.3章中、当 TPS389006的输入电压出错时、要求积分器将系统和 TPS389006转换到安全状态。
       输入电压欠压时、TPS389006如何转换到安全状态? 您对设计有什么建议吗?

    一旦  TPS38900x 的输入电  压低于 UVLO、电压轨就无法有效、系统集成商负责通过其他方法直接转换到安全状态。 在 TDA4设计中、 TPS38900x 的 NIRQ 输出进入 PMIC 以关闭电源轨。

    2.[SA-4]在4.3章中的第4.3章请求 MCU 在 TPS38900x-Q1向 MCU 发送中断信号时读取 TPS38900x-Q1的错误状态。
      ①Where 中断信号(也称为 NIRQ 引脚)是否已连接? MCU 是否与 TDA4VH 中的 MCU 域相同?

     在 TDA4设计中、 TPS38900x 的 NIRQ 输出进入 PMIC 以关闭电源轨。 NIRQ 信号也可以连接到另一个 SOC、例如安全微控制器、它负责在检测到不需要的电压时运行例程。 如何实现安全状态实际上取决于设计人员。  

    3. 在第4.3章中[SA-5]和[SA-6]也提到了 MCU 软件。 那么、这里的 MCU 是指 TDA4的 MCU 域吗?

    MCU 可以参考用户使用什么来监控  TPS38900x 的错误指示信号 并将其系统置于安全状态。  
    此致、  
    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯卡

    1.[SA-3]在第4.3章中、当 TPS389006的输入电压出错时、要求积分器将系统和 TPS389006转换到安全状态。
       输入电压欠压时、TPS389006如何转换到安全状态? 您对设计有什么建议吗?

    一旦  TPS38900x 的输入电  压低于 UVLO、电压轨就无法有效、系统集成商负责通过其他方法直接转换到安全状态。 在 TDA4设计中、 TPS38900x 的 NIRQ 输出进入 PMIC 以关闭电源轨。

    Jinliang 回复:因此我们作为系统集成商、不需要设计 SM 来保护 TPS389006的输入电流和电压; TPS389006具有内部 SM 来检测其输入电压上的 OV 和 UV、并通过 NIRQ 引脚向 PMIC 报告故障。 我对吗?

    3. 在第4.3章中[SA-5]和[SA-6]也提到了 MCU 软件。 那么、这里的 MCU 是指 TDA4的 MCU 域吗?

    MCU 可以参考用户使用什么来监控  TPS38900x 的错误指示信号 并将其系统置于安全状态。

    Junliang 回复:根据 TI 在 EVM 中提供的参考设计、389006的 NIRQ 输出进入 PMIC、I2C 连接到 TDA4VH MCU 域。 当389006监控到的电源轨出现任何故障时、系统应转换至安全状态、这意味着 TDA4 MCU 域无法正常工作。  在上述情况下、当在389006中检测到故障时、MCU 域如何通过 I2C 读取故障信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    Jinliang 回复:因此我们作为系统集成商、不需要设计 SM 来保护 TPS389006的输入电流和电压; TPS389006具有内部 SM 来检测其输入电压上的 OV 和 UV、并通过 NIRQ 引脚向 PMIC 报告故障。 我对吗?

    TPS389006将使用电压监控器 MON1至 MON6来监控电压。 当施加到其中一个监控器的电压超出电压阈值窗口时、它将通过 NIRQ 输出报告故障并设置 I2C 寄存器中的标志。 一旦导致故障的外部行为被纠正、就可以清除故障、在这种情况下、将电压恢复到适当的范围、并且通过 I2C 清除用于发送故障信号的位。  

    Junliang 回复:根据 TI 在 EVM 中提供的参考设计、389006的 NIRQ 输出进入 PMIC、I2C 连接到 TDA4VH MCU 域。 当389006监控到的电源轨出现任何故障时、系统应转换至安全状态、这意味着 TDA4 MCU 域无法正常工作。  在上述情况下、当在389006中检测到故障时、MCU 域如何通过 I2C 读取故障信息?

    我需要咨询 TDA4专家、将在2014年9月之前提供更新。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J784S4/TDA4VH EVM 详细 PDN-3A 图(下图为快照、每条链路的 CDDS 上提供了整个图):  

    CDDS:文件夹- Jacinto7产品系列/J784S4/EVM / J784S4 EVM 单路 Leo +双路 HCP PDN-3A:

    美国- cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp


    PDN-3A 图显示了安全电压监控器(SVS-A 和 SVS-B)监控的关键接口信号和电源轨。 SVS-A 会监控所有来自分立电源(而非 PMIC)的 SoC 主处理域输入电源。 而 SVS-B 则 会监控所有 SoC MCU 处理域输入电源、这些电源源自分立式电源(而非 PMIC)。  

    PMIC 有两个通过网"MAIN_PWRGRP_IRQn"和"MCU_PWRGRP_IRQn"连接到每个 SVS 的 GPIO 输入。  如果主处理域输入电源上发生 OV/MCU 错误、SVS-A 将 MAIN_PWRGRP_IRQn 置为低电平、PMIC 状态机将转换为仅 UV 工作模式(只有 MCU 电源保持通电)。 这使 PMIC INTn 能够通知 TDA4 MCU R5已发生"问题" 、并且 MCU 可以通过 I2C 总线调查 INT 的源。 仅 MCU 运行模式可独立于 SoC 的主域处理来支持"安全处理器"功能。

    如果在 MCU 处理域输入电源上发生 OV/PMIC 错误、SVS-B 会将 MCU_PWRGRP_IRQn 置为低电平、而 UV 状态机将转换到 安全 工作状态(所有主电源和 MCU 电源都被禁用)。 由于在 MCU/安全处理器内部检测到一个故障、这就使整个系统尽快进入安全状态。

    有关 PMIC 状态机操作的详细信息、请参阅 TI 网站上提供的用户指南、每个链接为:

    使用 TPS6594133A-Q1 +双 HCP 为隔离式电源组的 Jacinto 7 SoC 供电(TI.com)

    J784S4 PDN-3A 快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar

    TPS389006将使用电压监控器 MON1至 MON6来监控电压。 当施加到其中一个监控器的电压超出电压阈值窗口时、它将通过 NIRQ 输出报告故障并设置 I2C 寄存器中的标志。 一旦导致故障的外部行为被纠正、就可以清除故障、在这种情况下、将电压恢复到适当的范围、并且通过 I2C 清除用于发送故障信号的位。  

    Jinliang 回复:从 MON1到 MON6的监视器用于检测施加到 TDA4的电压。 但我想知道389006内是否有 SMS 能够检测其自身的输入电压、如下图所示。

    根据该参考设计、如果 TPS389006内部没有 SMS 来保护输入电压本身、那么当出现 UV 故障时、系统会采取什么措施?

    J784S4/TDA4VH EVM 详细 PDN-3A 图(下图为快照、每条链路的 CDDS 上提供了整个图):  

    CDDS:文件夹- Jacinto7产品系列/J784S4/EVM/J784S4 EVM 单路 Leo +双路 HCP PDN-3A:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的回复、了解在 TDA4的输入电压检测到故障时的故障处理流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    根据该参考设计、如果 TPS389006内部没有 SMS 来保护输入电压本身、那么当出现 UV 故障时、系统会采取什么措施?

    TPS389006没有用于监控其自身 VDD 的安全机制、系统中必须有另一元件来考虑该类型的故障。 如果在 系统层面考虑到这种情况、我会让 Bill 来评论。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    我仍在等待反馈、我将在2018年9月前报告最新情况。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    我收到 Bill 的回复、该参考设计中的 PMIC 为监控器的 VDD 电源轨提供监控。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计中的 PMIC 提供监控器 VDD 电源轨的监控功能。  [/报价]

    您好,奥斯卡  

    根据参考设计、PMIC TPS6594和监控器 TPS389006具有相同的电源。

    在  TPS6594安全手册中、PMIC 具有内部 SM 来保护其输入电压:

       VCCA 上的6.3.9 SM9 -冗余 UVLO/OVP 输入电压监控器表示 在检测到 UV 和 OV 时 PMIC 将关闭。  

      6.3.10 SM10—输入过压保护(VSYS_SENSE、OVPGDRV)指示 PMIC 将在检测到 OV 时关闭电源输入。

    -在 TPS389006安全手册中、所述要求如下:

      [SA-3]系统将满足 TPS38900x-Q1电源输入的电压和电流数据表要求。 如果出现电压错误、包括 TPS38900x-Q1的系统将过渡到安全状态。

    现在、我的问题是: 当检测到 UV 故障时、当前设计如何满足此 Aou 要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    我将咨询团队、并在9/20之前返回并提供反馈。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    我尚未收到团队的反馈、我将在明天9月21日之前提供更新。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junlian:  

    我很抱歉我还在等待团队成员的反馈、他们今天应该回到办公室。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!

    该问题正在由 TDA4团队的功能安全工程师进行访问、将提供10/5的反馈。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junliang、您好!  

    我对我这边的延误表示歉意。 我通读了 TPS6594-Q1数据表、并注意到数据表第47页上描述 UV 事件情况下 PMIC 行为的以下部分、我认为这可能是有用的信息。  

    此外、我已经和团队谈到这个问题、我想知道您是否愿意让一个次级监控器来监控 VDD 电源轨? 这样做我相信将为您提供灵活性来影响系统的安全概念以满足您的需要。   

    此致、

    奥斯卡·安布里兹