This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:TLV431AILPR 替代材料

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278893/tlv431-the-tlv431ailpr-alternative-materials

器件型号:TLV431

TI 人很好

TLV431AILPR 将 停止提供。

什么是 TLV431AILPR 的替代材料?

最佳的是引脚2引脚。 如果不是 Pin2Pin、我们应该选择哪一个?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此封装中将不再提供 TLV431。 采用 SOT-23封装的等效器件型号 如下:

    TLV431A |购买 TI 器件| TI.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的答复。

    如果客户不想更改 EDA 布局、我们是否在 TO-92封装中拥有相同性能的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    从 TO-92到 SOT-23的布局更改不应影响性能。 我们非常乐意为您查看新的原理图和布局。 请在完成后随时将其发布在此处。

    希望这对您有所帮助。