This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:AGND 连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279279/lmr36006-agnd-connection

器件型号:LMR36006

您好!  

LMR36006数据表的第8.2节显示了此 IC 的方框图、AGND 和 PGND 显示为内部连接。  

如果是这种情况,从外部连接 AGND 和 PGND 的目的是什么?  

此外、 数据表中显示的布局示例通过 AGND 引脚(PIN6)的 IN 实现了 AGND 到 PGND 的连接。 在本例中、CVCC 和 RFBB 实际上是参考 AGND 还是会返回到 PGND?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议根据数据表上的方法连接 AGND。  外部连接可以使 AGND 的电压更稳定。  最后、AGND 和 PGND 连接在一起。  参考 EVM、通过通孔进行连接可以减少对 AGND 的干扰。 谢谢。

    奥罗拉