This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:关于开关不稳定

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275207/tps61169-regarding-unstable-switching

器件型号:TPS61169

您好!

我在以下主题中询问了 TPS61169的不稳定开关情况。
我将输出电容器从4.7uF 更改为1uF、并对其进行测量。
结果如下所示。 这比变化之前更糟糕。
我尚未更改电感器、但除了更改电容器或电感器之外、是否有其他方法可以稳定开关?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271190/tps61169-switching-is-unstable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    请您向我发送布局以进行仔细检查。 如果您有保密顾虑、可以通过私人消息向我发送布局。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还有两个问题。
    (问题1)
    目前、我使用的电感器为10uH、但如果输入电压为5V 或更高、下面的数据表建议的值为4.7uH。
    我真的不明白原因、所以请向我解释。
    它是否会影响稳定性?
    (问题2)
    数据表的电气特性中未描述 MIN_ON 时间或 MIN_OFF 时间。
    如果有任何规定、请告诉我。 我担心这一价值是否会产生影响。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    进展如何?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    很抱歉很晚了、很遗憾、我们没有与 MIN_ON 时间和 MIN_OFF 时间相关的数据。 电感会影响环路稳定性、Vin 也会影响开关占空比、这也是控制环路中的一个重要参数。 因此、请遵循数据表中的指南。 谢谢

    Br

    帕特里克