主题中讨论的其他器件:PMP7970、 LM5122
您好、TI!
我正在为风扇电源应用寻找12V 至54V@ 3.5A 解决方案。 我是否可以 参考 PMP7970 PMP7970 参考设计| TI.com 12V 到54V@ 2.5A 并增强到 Iout=3.5A? (继续使用单相)
例如、使用2H+2L MOSFET、选择更好的电感器规格...
请 给我一些优化指南、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我正在为风扇电源应用寻找12V 至54V@ 3.5A 解决方案。 我是否可以 参考 PMP7970 PMP7970 参考设计| TI.com 12V 到54V@ 2.5A 并增强到 Iout=3.5A? (继续使用单相)
例如、使用2H+2L MOSFET、选择更好的电感器规格...
请 给我一些优化指南、谢谢!
尊敬的 Moritz:
问题1:让我根据 LM5122-1PH EVM 布局再次进行确认。
输入电压 、UVLO、SS、SYN/RT、斜率、 MODE、RES 引脚 连接到 AGND
VCC 引脚 连接到 PGND
我对吗?
Q2:当我使用 WEBENCH 来校准我的设计时,我 把用户首选的 fsw=250kHz, 然后点击"重新设计",就会一直显示出来 " 99.01kHz "?
除非我将 Iout 从4A 修改为2A、否则"重新设计结果"可满足我的需求:fsw=246.57kHz
我的设计规格是否有任何限制? 由于 Fsw 需要>200kHz 的频率以避免选择输出电感器规格。 (高电流 +低电感规格)
如果您有 LM5122计算表可以和我分享会更好、谢谢!
尊敬的 Moritz:
关于 Webench 频率选择的查询,以下是我们的观察。
WEBENCH FET 选择算法可以计算给定条件(输入电压、输出电压、输出电流和频率)下 FET 的功率损耗。 如果 FET 达到结温阈值(IC Tj 最大值)、WEBENCH 会抑制 FET 并 降低工作频率、从而降低功率耗散并选择合适的 FET。
对于 用户首选 频率 250kHz 的以下条件,由于在250kHz 找不到合适的 FET ,因此工作频率降低至 "99.01kHz"以选择合适的 FET。
当我们将 Iout 从4A 降低到2A 时、功率耗散 会降低、因此我们能够在不降低频率的情况下选择246.57kHz 的 FET。
如有任何进一步的疑问、请回复我们。
谢谢。此致、
倭马亚尔