This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:MR 引脚时间常数

Guru**** 2532530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275161/tps3823-mr-pin-time-constant

器件型号:TPS3823

您好!

客户正在考虑增加 MR 引脚的时间常数、以应对市场问题。

他们计划将其从10uF 更改为20uF。
-如果电流在电源关闭时流过内部电阻,是否有任何问题?

通过查看数据表、我看到了一个52k 欧姆的电阻、因此我认为它没有任何问题。
如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    感谢您的提问! 您能否告诉我、他们计划连接到 VDD 引脚的电压是多少?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sila-San、

    感谢您的支持。

    对 VDD 引脚施加3.3V 电压。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    您还能否说明在 MR 上添加电容器的意图?
    -它是减慢 MR 触发时的反应时间,还是在置为无效时增加额外的延时时间?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sila-San:

    对于给您带来的不便、我深表歉意。

    我已经向客户确认了添加电容器的原因。
    终端用户在使用过程中会出现故障、因此将10uF 电容连接到 MR 已稍微改善了情况、但仍有大约10%的故障、因此我们想增加20uF 电容。

    连接电容器如何改善故障的细节似乎尚不清楚。

    MR 端子连接到外部设备、且由于细节未知、本实验只是一个切断又尝试的过程。

    此问题是意外重置导致的。
    虽然客户没有明确的解释、但我怀疑有噪音进入 MR 终端。

    忽略它作为故障排除工具是否有效、我认为20uF 连接不会导致此设备出现任何严重问题、但您认为如何?

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    我将与设计团队确认20 μ F 会损坏器件。 我希望你知道, 当我从他们那里得到答案时,我会回来。  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:  

    在与我们的团队讨论过 MR 引脚上的反向电流是否会导致器件上出现任何问题之后、我会为您提供反馈。

    电容很大、因此在关闭电源后、器件会通过内部上拉电阻器从电容反向输出电流、如功能方框图中所示。 我们的团队看不到这方面的问题。

    但 我希望您知道、这里还有另一个您应该意识到的潜在问题。 如果 VDD 突然上升超过稳态值的50%、由于时间常量较大、MR 将不会很快跟随 VDD。 暂时、MR 将被视为逻辑低电平、因为根据新的 VDD。 这很可能会导致 RESET 置位。  

    此致、

    A·西拉