This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:SW 波形

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275227/lm76003-sw-waveform

器件型号:LM76003

您好!

我发现存在一个奇怪的 SW 波形、导致不良的输出纹波。 我想知道这是否正常以及它是如何发生的。

SW 波形

输出波形

测试条件:

VIN = 24V、VOUT = 12V、fSW = 500kHz、100mA 负载、自动模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    显然、转换器工作不稳定。  

    您能否分享原理图和布局以便进一步检查?

    顺便说一下、您是否可以增加负载电流来看到 CCM 条件下的 SW 和 Vout?

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

      很抱歉迟到了回复。 刚从漫长的 国庆节假期回来。

      这里是重负载下的 SW 和 Vout。 占空比不断变化、这令人困惑。

      

      您可以查看原理图和布局。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    请卸下 CFF (C4560)并重新测试。

    如果它仍然不稳定、请将 Cout (C4566=4.7uF、C4577=4.7uF)更改为(C4566=22uF、C4577=22uF)。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    在轻负载条件下、我移除 CFF 后恢复正常。 您能解释一下它为什么起作用吗?

    我曾尝试让它使用 CFF 在 FPWM 模式下工作。  VSW 似乎很正常。 为什么它在两种模式下有所不同。

    而如果没有 Cff、则负载瞬态的性能会很差。  VIN =  24V、VOUT  = 12V、fSW  = 500kHz、350 mA 至3.5A 至 350 mA
    负载、自动模式

    输出电压

    Vsw

    VOUT 和 VSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    Cff 会将噪声耦合到 fb 引脚中、从而导致不稳定问题。

    请移除 Cff 并将 Cout 增加 到2x47uF、以了解负载瞬态性能。

    谢谢

    科林