This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:TPS24711的问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279160/tps24711-questions-of-tps24711

器件型号:TPS24711

尊敬的团队:

至于 TPS24711DGSR 芯片、则对应的 MOS 型号是 CSD16415Q5T。 我想问如何具体设置 PROG 值、以及功率限制设置应满足哪些标准? 您能帮助我列出详细的计算过程(计算文件)吗? 谢谢~

原理图如下所示。 问题:无法启动系统。 原因:功率限制点设置为低电平。
尝试1:将 R3074更改为0Ω、某些主板仍无法启动。 尝试2:将 R3074更改为0Ω、将 R3069从30k 更改为22k、电路板将正常启动。

非常感谢。

吉米