This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121的布局审查

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277797/tps2121-layout-review-for-tps2121

器件型号:TPS2121

您好、TI!

请帮助检查布局文件。 谢谢你。

Br、

德伦


e2e.ti.com/.../M304_5F00_AI_5F00_PCIe_5F00_ADAPTER_2D00_1006_2D00_PWR.brde2e.ti.com/.../2121.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    很抱歉、在查看您在上一主题中发送的原理图时出现了疏忽-为了激活快速切换、CP2应大于 VREF (不是 VCOMP、我的错了)。 因此、R9635应为15.27k Ω 或更高(不考虑容差)。

    除此之外、原理图看起来不错。

    从 TPS2121的角度来看、布局看上去一切正常。 请注意、我看到 F502看起来像铁氧体磁珠、在我看来、它在直流处具有电感。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我阅读了规范、我认为仅仅更改 R9635=15.27K 就会导致我的优先级成为 IN2优先级、因为 PR1的电压低于 CP2。 我现在将 R9635调整为15.4K、以满足我的 IN2范围要求。 如果高于8V、则可以将其打开。 在大多数情况下、IN2电压为11.8~12V (CP2=1.57~1.6V)。 为了计算 PR1、我计算出当 IN1高于10.5V 并且 PR1006调整为18K 时、它可以确保 IN1>CP2。 也满足 CP2>VREF (典型值)。 我的逻辑正确吗?

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ※安全要求,F502是一个保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    是的、您的逻辑正确-感谢您的仔细检查。

    不了解保险丝。

    如果我能为您提供任何帮助、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIPatrick ć、

    您对原理图和布局有任何其他建议吗? AIS 我在设计中有任何需要改进的地方? 谢谢

    我们今天计划生育。

    谢谢!

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    原理图和布局现在都看起来很好。 我唯一要说的是、我在 IN1引脚附近看到了一个 HF 滤波电容器(PC1079)、但在 IN2附近看不到 PC1080或 PC1081 -如果可能、 如果您希望 P12V_PCIe 具有高频噪声、最好将其中的一个引脚靠近器件放置。 也许这是没有必要的,或者我看不到它目前的立场。

    除此之外、一切看起来都很好。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    PC1080/PC1081由于空间问题、我将其放在底部 IN2引脚附近。 感谢您发送编修。 我在这里没有其他问题。 谢谢你。

    Br、

    德伦