This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825BJ 的数据表和应用手册

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1825A, UC1825, UC2823A, UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271889/uc1825-datasheet-and-app-note-for-uc1825bj

器件型号:UC1825
主题中讨论的其他器件:UC2823AUC2825A

我正在查找 UC1825BJ 器件的数据表和应用手册。

我   在 TI 网站上找不到 UC1825BJ 的任何信息。 该器件已停产、但我希望找到其一些旧信息。  

 我只找到一个数据表、UC1825A。 UC1825B 和 UC1825A 是否相同?  UC1825B 是否具有与 原始 UC1825类似的 LEB 功能或频率/死区时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附上了 UC1825BJ 数据表。  

    e2e.ti.com/.../uc1825BJ_5F00_TXIIS233085_2D00_1.pdf

    以下链接提供了适用于 UC1825系列的一些应用手册。

    UC1825数据表、产品信息和支持| TI.com

    注意:UC1825BJ 已停产-因此请在 TI.com 上的数据表中查找其他器件型号、以免出现供应短缺或无供应或支持的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、感谢您分享这一资源。  

    UC1825、UC1825A 和 UC1825B 之间的区别是什么? 您共享的数据表并不表示 UC1825B 的技术数据、而是 UC1825A。  

    UC1825B 是否具有与 原始 UC1825类似的 LEB 功能或频率/死区时间? 我实际上无法通过查看数据表来判断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要转到下面这样的较晚页面才能查看差异。

    差异包括封装、引脚数和温度范围等。 所有的内核都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!

    感谢您指出这些封装和温度差异。  

    在查看前沿消隐(LEB)部分时、我不清楚  UC1825BJ  是否具有 LEB 功能、或者它实际上遵循设置为旧芯片 UC1825的振荡器。 您能帮助确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您引用的是 UC2823A/B 和 UC2825A/B、它们不适用于 UC1825。 UC1825在不同的数据表中、没有 LEB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!  

    感谢您的快速响应。 在我之前的文章中、LEB 的捕获来自您之前分享的 UC1825BJ 。 我感兴趣的器件是 UC1825BJ。  只是想澄清一点、UC1825BJ 是否支持 LEB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UC1825B 采用了 LEB、但 UC1825BJ 不再可用、数据表显示为"已停产"、且已通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!  

    感谢您的确认。  

    我知道该器件已停产。  我们有采用 UC1825BJ 的内部设计、并且在最后一次购买时购买了大量的 UC1825BJ。 现在需要对该设计进行一些修改、因此提出了这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 UC1825B 数据表、该数据表指出 UC1825B 具有 LEB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!  

    我找不到 UC1825B 的任何数据表、但在下面找到了更通用的数据表。 您是否有一个只适用于 UC1825B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/uc1825BJ_5F00_TXIIS233085_2D00_1.pdf

    它是一个组合的,没有分离的。