请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV431 TI 人很好
TLV431AILPR 将 停止提供。
什么是 TLV431AILPR 的替代材料?
最佳的是引脚2引脚。 如果不是 Pin2Pin、我们应该选择哪一个?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在此封装中将不再提供 TLV431。 采用 SOT-23封装的等效器件型号 如下:
谢谢。