This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825-Q1:关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET IC 原理图审阅。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276691/tps3825-q1-regarding-the-tps3825-33qdbvrq1-reset-ic-schematic-review

器件型号:TPS3825-Q1

尊敬的先生:

关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET IC 原理图审阅。

VCC_3V3 = 3.3V

GNSS_RST_N:低活动以重置 GNSS IC

请帮助您查看和评论它。

非常感谢。

B、R

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    该原理图看起来不错。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET_N (引脚1 )[低活动电平重置 GNSS IC ]

    TPS3825-33QDBVRQ1 RESET_N (引脚1)无需添加外部上拉电阻。

    是这样吗?

    请检查以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B. R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    TPS3825-33QDBVRQ1 RESET_N (引脚1)无需添加外部上拉电阻。

    是这样吗?

    [/报价]

    是的、正确、因为此器件具有推挽输出拓扑。

    谢谢。
    约书亚