This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:有源模式下的电流消耗

Guru**** 2810765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278616/lm5148-q1-current-consumption-on-active-mode

器件型号:LM5148-Q1

您好!

   在 工作模式下、LM5148QRGYRQ1通过 VIN 引脚的电流消耗是多少?

此致、

CHINNAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinnan:

    逻辑和稳压器的待机电流典型值为124uA。

    有效电流将取决于系统规格、开关频率、所选 FET 和电感器纹波电流/输出电容、甚至是 PFM 与 FPWM 模式。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这些信息。

    如何使用您提到的上述参数计算工作模式下的电流消耗 IC?  

    此致、

    CHINNAN C V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinnan:

    在 PFM 模式下、IC 很难在睡眠和活动之间切换。

    在 FPWM 模式下、主要电流消耗将是栅极驱动器。

    栅极驱动电流为 Fsw*(Qg1+Qg2)、其中 Fsw 为开关频率、Qg1为5V VGS 下的高侧 FET Qg、Qg2为低侧 FET Qg。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多