This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225是否有占空比限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278932/tps28225-is-there-a-duty-limit-on-tps28225

器件型号:TPS28225

您好

TPS28225也有占空比限制吗?
询问是否存在可能的最小值/最大值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件没有固有的占空比限制;只要正确设置 UGATE、它就可以无限期地保持其开启或关闭。

    高侧的自举电源确实会施加占空比限制、因为它需要偶尔开启 LGATE 以进行充电。 使用自举电路通常可以达到98%以上的极高占空比、但必须对其进行良好设计。

    它可以在直流模式下延迟、但小脉冲可能是一个问题。 宽度不应低于30ns 的脉冲。 与对应的占空比取决于系统的 FSW、因此我无法给出数字。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander

    感谢您的回复。

    谢谢