This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:关于 TPS92633的 IREF 引脚

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278966/tps92633-q1-about-the-iref-pin-of-the-tps92633

器件型号:TPS92633-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92633

您好!

我有关于 TPS92633 IREF 引脚的一个问题、我查看了数据表、发现  

TPS92633-Q1器件具有 IREF 引脚、可生成高精度和低温度漂移电流
基准。

我想问这是什么意思? 基准电流的功能是什么? 请帮我解释一下。

谢谢!

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qinlei:  

    基准电流用于计算设定的最大输出电流。 实际上、最好将 IREF 引脚视为可提供恒定1.235V 电压源。 如下面的等式所示:

    然后、用户可以选择所需的电阻值、从而将 IREF 电流设置为任何所需的值。 在驱动器内部、会测量 IREF 的电流、然后将其放大10倍。 然后这个10倍放大的电流从 ICTRL 引脚推出。 通过选择一个合适的电阻器、然后用户可以选择 RICTRL 引脚、这样、生成的电压与所需的值相匹配。 这由以下公式表示:  

    设置 OUTx_TOT 并非只是 I_OUT= VIREF/SNS 的简单问题、原因是 IREF 电路也用于热降额以及 SLS 阈值设置电路。  

    如需更多信息、我强烈建议通读数据表的第7部分、因为该部分非常详细地介绍了如何设置电流以及 RSNS、RICTRL、RIREF 和电流设置之间的关系。

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯