This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:VIN 检测精度

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278454/bq25505-vin-detect-accuracy

器件型号:BQ25505

大家好、  

根据我的理解、升压的第一级是实现 MPPT、然后升压的 Vin 被调节、对吧?  那么 Vin 感应精度很重要、Vin 感应的精度是多少、Vin 是否由 Vin_DC 引脚感应? 谢谢。

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请参阅第7.3.1节、"升压转换器通过将由 VIN_DC 引脚感测到的充电器输入电压调节至存储在 VREF_SAMP 引脚上的已采样基准电压来间接地调制主升压充电器的输入阻抗。" 在数据表中、VIN_REG 指定为最大10%。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    谢谢。  

    如何理解10%的 Vin_REG?   

    据我了解、闭环控制是比较 Vin_DC 和 Vref_SAMP、那么 Vin_DC 感测的精度是多少? +/-1%或+/-10%? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    输入调节 VIN_REG 的精度为+/-10%。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔