This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340是否可用于偏置需要高电压的光电二极管?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278628/tps55340-can-tps55340-be-used-for-biasing-photo-diodes-requiring-high-voltage

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LMR64010

您好!

下面是我从 WebBench 获取的 TPS55340相关设计的原理图

当我阅读下面的内容时我有点怀疑

我可以将其用于偏置光电二极管吗? 并非如此、建议使用一个可用于12V 至25V 转换的电压源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam Daram、

    您对此器件持怀疑态度的原因是什么? 还有哪些其他参数对您的设计很重要? 您在负载上的最小电流和最大电流是多少?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当您用此直流/直流转换器偏置光电二极管时、没有负载时输出是否处于关闭状态?

    光电二极管的典型消耗可以忽略不计、约为2-3uA  

    我只是用这种设备反向偏置光电二极管,如果没有最低消费,设备会保持输出电压关闭? 它是否可用于极低负载条件?

    简而言之、您是否建议使用该直流/直流转换器来偏置需要高达25V 偏置电压的光电二极管

    (二极管数据表: https://www.excelitas.com/file-download/download/public/61191?filename=Excelitas_FND-100H_datasheet.pdf )

    如果此设备不适用、请建议使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam Daram、

    通常、升压转换器使输出电压与负载无关、从而确保其几乎没有负载或没有负载。

    但如果负载电流如此低、该器件可能不是最佳解决方案、因为它针对高得多的负载进行了优化、因此静态电流不是很低。

    例如、您可能还看过 LMR64010。

    此致、
    布里吉特