This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何通过 I2C 将 bin 文件上传到 TPS65987D?

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273500/tps65987d-how-to-upload-the-bin-file-to-tps65987d-through-i2c

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!

  我是用板来设计的、其中用的这个芯片、因为空间非常有限、所以不会使用一个外部闪存、我们要通过一个外部 MCU 的 I2C 上传 bin 文件。 我找到了一个提到 https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf#page=135的 TT、但我仍然不明白如何操作? 有没有更详细的文档来描述这一点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、此器件不再支持此功能。 很抱歉 TRM 中存在混淆。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用 Tps65987D + TUSB1046 来支持 DP 交替模式。 我找到了两个参考:TPS65987EVM 和 TUSB1046EVM-008 HSDC008-002。  但是、这只是半设计、我应该将它们合并在一起。   如何下载应用程序自定义工具的 bin 文件到  Tps65987D ? 使用一个外部闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要为 TPS65987使用一个外部闪存。

    以下是一些在使用 TPS65987D + TUSB1046时应能为您提供帮助的应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1681844422885&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    https://www.ti.com/lit/an/slvaem6/slvaem6.pdf?ts = 1681143879486

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我手头有测试板。 我正在尝试使它能够正常工作。

    如果无法使用 TPS65987D'I2C 来控制  TUSB1046、这是否意味着必须禁用 TUSB1046的 I2C 端口(设置 I2C_EN=0)? 然后使用 GPIO 模式?

    另一个问题、在应用定制工具中、可以执行器件->将设置导出到器件 RAM、这是否意味着可以使用一个外部 CPU 而不是一个闪存?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果无法使用 TPS65987D'I2C 来控制  TUSB1046、这是否意味着必须禁用 TUSB1046的 I2C 端口(设置 I2C_EN=0)? 然后使用 GPIO 模式?

    我假设是这样、但请咨询转接驱动器团队、因为我不熟悉 TUSB 器件。

    和另一个问题,在应用程序自定义工具中,可以执行设备->导出到设备 RAM,这是否意味着可以使用一个外部 CPU 而不是一个闪存?

    这只能通过 GUI 来实现。 我强烈建议仍然使用 SPI 闪存。

    此致