This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:LM5160-Q1问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278448/lm5160-q1-lm5160-q1-question

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160

你好

我设计了一款直流/直流转换器 、只是想确保我计算出了所有的正确值、附在原理图中以供您参考...

输入电压:19-65V

输出:15V - 2A

频率:500kHz

软启动时间:20ms

1)使用大于100nF 的 Css 电容进行软启动是否安全,如果是,有多大?

2)不完全理解数据表中的频率限制,我是否可以使用500kHz?

3)计算电阻或任何其他备注?

e2e.ti.com/.../LM5160_2D00_Q1-sch.pdf

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来很好。 当前参数没有明显的问题。 500kHz 没问题。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢