This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:用于60Hz 输出应用的动态响应

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277674/ucc28780-dynamic-response-for-use-in-60-hz-output-applications

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC27712

我想知道这款控制器是否可用于60 Hz 的交流输出应用。 换句话说、是不是可以在60Hz 条件下调制基准电压以在输出端产生交流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farid,

    您在线程标题中提及了 UCC28780。 对于构建基础逆变器的目的、UCC28780似乎具有许多您不会利用的脱机功能-您能详细解释一下您想要实现的目标以及为何可以选择 UCC28780吗? 能否提供围绕 UCC28780的方框图、说明您期望在逆变器应用中使用的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的提示回复。

    28780中的所有功能似乎都对我非常有吸引力。  电压和电流反馈控制器、有源钳位(由于高输出功率而非常重要)等  请注意、输入电源来自电压为55V 至61V 的非常稳定的直流电源(LiFePO4电池系统)。

    我正在使用一个6:1匝数比的反激式变压器构建一个120Vrms /相(即170Vpeak)的三相200W/相逆变器。  我想通过提供三个正弦基准电压将三个28780组合在一起、并使它们同步、每个电压的相位为120度 。  此外、我 将使用 GaN FET、这是28780在与 UCC27712连接使用时提供的另一个功能。

    我不会在输出电压上使用有源钳位、因为有源钳位的输出电压要求太高。   

    至于反馈、我仍在思考这一点、但我认为合理的线性 CTR 光耦合器可以发挥作用、但我在这里有很多其他选择。

    请根据要求查看随附的手绘图。  我曾尝试在此处附加一个图表、但没有任何效果...我会尝试通过电子邮件将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    我想您忘记了附上方框图。

    请使用"插入"选项、然后单击"图像/视频/文件"以附加方框图。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认您这次收到了该图像。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    感谢您发送原理图。 关于您的配置、我对于如何产生交流信号有一些疑问。 虽然我从未见过使用此 IC 的直流/交流拓扑、但从逆变器的角度来看、以下配置似乎更现实。

    在模式中、I IGBT 处于导通状态、所有其他 IGBT 处于关闭状态、电容器中存储的能量会放电至交流公用电网 线路、电容器极性与交流公用电网线路的电容器极性同步。

    在模式下、II IGBT 处于开启状态、其余部分全部关闭、这意味着变压器和电容器中存储的能量被释放至交流无效 并提供正极性。 模式 I 和 II 在正半个周期内以高开关频率交替切换。

    模式 III 用于负半周期极性。 在负半个周期内、模式 I 和 III 以高开关频率交替切换。

    我的主要问题是、通过反激式变压器初级绕组的峰值电流的包络由 IGBT 1的脉宽调制(PWM)栅极脉冲调制为正弦形式、并与交流电网线路电压同相。 这将是一项挑战、我们在将此 IC 用于此类应用方面的经验有限、因为此 MCU 主要设计用于离线交流/直流应用、建议用作直流/直流功率级。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您答复我的问题、复制了有关电力电子的教科书中的一些示意图和文本。

    我对您甚至没有进行基本的尝试来理解我有关28780的设计问题感到失望。  首先、我们的设计中没有电网。  我们只是生成~200W 和60Hz 的交流波形。  您的主要异议似乎是电网与 FET 栅极的 PWM 同步。  在这一点上、这种同步甚至不是一个问题。   

    我不知道应该从这里走哪一步、另外、我需要与一位真正试图理解我的问题的人进行交流、而没有为我提供第一年电力电子课程的讲义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    如果我了解您的笔形草图、则 FB 处是否有时变低频信号(60Hz)、以便 Vcst/VFB 比率将通过 PCC 方案连续调制、且您应该能够产生正弦电压。 对于负交流电压、您可能需要添加直流失调电压以确保 VFB 处于0-4V 范围内、这可能会导致由于反激式转换器的单极操作而出现失调电压的正弦包络、或者您可能有更好的方法来处理 因为这没有在画笔草图中明确显示。  

    第二、您能清楚说明您的陈述吗?

    我将不会对输出电压使用有源钳位,因为对有源钳位的输出电压要求过高。

    最好大家可以分享一个调制方案的草图、因为我仍然不清楚随附图后的逆变器功能。

    在之前的文章中、您已经评论了三相要求。

    我正在构建一个三相200W/相逆变器,每相120Vrms (即170Vpeak)

    我关于同步的评论基于、由于 UCC28780不支持此功能、因此可靠运行需要各个控制器模块的外部同步、而我们的某些其他 PFC/直流/直流控制器也支持这项功能。