This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:控制 PWM 电压

Guru**** 2634615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277019/tps61169-ctrl-pwm-voltage

器件型号:TPS61169

您好!

我想知道如果我使用3.3V 为 tps61169的 VIN 供电、并使用1.8V 的 PWM 信号电压为 CTRL 引脚供电、它是否正常工作。

我阅读了数据表、在第10页中写入了:"使能上升沿阈值电压为1.2V"、所以我会确认是否发生了1.8伏的方波 PWM 信号的情况。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    我认为可以使用此1.8V PWM。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@Patrick Yao:

    我需要确保、因为我正在开发印刷电路板。

    谢谢`s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    1.2V 是最低高电平电压、因此高于该阈值的电压也将被视为逻辑高电平。 1.8V 可以。

    Br

    帕特里克