This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:关于参数计算和应用设计

Guru**** 2534080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279125/lm25149-q1-about-parameter-calculations-and-application-design

器件型号:LM25149-Q1

嗨、团队,

我希望您发展顺利!

您能解释一下以下参数是如何计算的吗?

例如、如何在 Rcomp 计算公式中得到 FC=60kHz、Cout=100uF?

CBW=31pF 是否为固定值? 如果没有、您是如何获得的? 如何计算 fESR 的值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    选择的 Fc 交叉频率通常介于开关频率的1/10-1/5之间。

    输出电容通常通过其他参数进行选择、例如输出纹波或瞬态响应。

    CBW 是固定的。 Fesr 通过输出电容的 ESR 计算得出。 fesr =1/(2*pi*cout*esr)

    BTW、补偿计算可通过快速入门计算器获得帮助: https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多