This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:低输出电压 LDO

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278315/tps7a10-low-vout-ldo

器件型号:TPS7A10
主题中讨论的其他器件:TPS7A05

大家好、

我的客户正在搜索0.5V/0.6V 固定输出电压 LDO 器件。 我看到有 TPS7A1x 系列器件可以支持该电压。  

因为应用是可穿戴的、对 IQ 非常关心。  以前使用的是 IQ ~1uA 的 TPS7A05等器件、但 TPS7A1x 的 IQ 要大得多、因此我有问题。

1.如此低的 Vout 似乎存在 Vbias、 是因为低 Vref 带隙需要更高的电压来使内部电路正常工作?

2。与 TPS7A05相比、Vbias 和 Vin 的 IQ 要大得多、?的原因是什么?

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已给定、  

    1.通常在 VOUT 低时使用 VIN 低。  该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨、支持极低的输入电压。

    2. Iq 是 LDO 内部电路保持电压稳定所需的最小电流。 这些器件具有不同的内部电路。  

    如果您对您应用的器件选择有其他看法、我可以将此转发给营销工程师。  

    此致!  

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:  

    感谢您的答复。 我不确定是否 可以推荐其他器件。 谢谢。  

    BRS

    假设