请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
您好!
我使用 BQ28Z610管理要进行原型设计的 BT 系统的电源。 我使用的是 LP502243JU 电池组。 它是一个3.7V 430mA 电池。 如何将其添加到化学 ID 以继续学习周期、或者是否有足够接近能够用于此项目的化学 ID?
谢谢。
尼克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick。
通过两种流程可以为您的电池查找准确的 chemID:
首先是使用下面的 GPCCHEM 工具、这将使您能够找到尽可能接近您当前电池规格的现有化学 ID。
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM
第二、如果当前没有与您的电池规格接近的可用 chemID、您可以向我们发送电池的样片、我们将为其创建 chemID。
此致、
安东尼·巴尔迪诺